NXP’s LX2 QorIQ Layerscape Processors, Now Available at Mouser, Support the Next Generation of Innovative Networks

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


NXP’s LX2 QorIQ Layerscape Processors, Now Available at Mouser, Support the Next Generation of Innov

May 13, 2021 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the QorIQ® LX2160A, LX2120A, and LX2080A (LX2) Layerscape® processors from NXP Semiconductors. Built on up to 16 Arm® Cortex®-A72 processor cores, the LX2 processors feature scalable data path acceleration logic, as well as the network and bus interfaces required to support applications including storage, networking, wireless infrastructure, military, aerospace, and telecommunications.

The NXP LX2 QorIQ Layerscape processors, available at Mouser, comprise the LX2160A, LX2120A, and LX2080A, which include 16, 12, and eight Arm Cortex-A72 processor cores, respectively, delivering high performance of up to 2.2 GHz. The processors are supported by a consistent API providing both simple and complex manipulation of the devices' hardware peripherals.

The processors feature 16 Mbytes cache, 2 Mbytes packet caching buffer, and a 122 Gbit/s Layer 2 Ethernet switch. The versatile processors offer up to 16 Ethernet ports, up to 24 PCIe Gen4 lanes, and 24 SerDes lanes operating up to 25 GHz.

For designs with size constraints, the LX2162A, LX2122A, and LX2082A processors offer the processing capabilities of the LX2xx0A devices in roughly a quarter of the size. Suitable for small boards such as network interface cards and custom daughter cards, the LX2xx2A processors integrate low-power 16nm FinFET process technology to support optimum performance in a limited form factor.

To learn more about the LX2160A, LX2120A, and LX2080A processors, visit https://www.mouser.com/new/nxp-semiconductors/nxp-lx2160a-lx2120a-lx2080a-processors/.

For more information on the LX2162A, LX2122A, and LX2082A processors, go to https://www.mouser.com/new/nxp-semiconductors/nxp-lx2162a-lx2082a-lx2122a-processors/.

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764