u-blox MAX-F10S Standard Precision GNSS Module Now at Mouser Electronics
December 31, 2024 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the MAX-F10S standard precision GNSS module from u-blox.
The u-blox MAX-F10S GNSS Module is built on the F10 dual-band GNSS technology using L1/L5 band signals, which provide solid meter-level position accuracy in urban environments. The proprietary dual-band multipath mitigation technology allows the u-blox F10 to use the superior signals from the L1/L5 bands. This GNSS module offers high robustness against RF interference from co-located cellular modems. The MAX-F10S GNSS module supports UART and I2C interfaces. This module features a 3.6V maximum voltage supply, 30ns time pulse signal accuracy (RMS), and TCXO oscillators.
The MAX-F10S GNSS module is ideal for use in vehicle tracking and micromobility applications.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/u-blox/u-blox-max-f10s-gnss-module/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.