Mouser Now Shipping Zhaga-D4i-Compliant TE Connectivity Lumawise Motion Street Lighting Sensor
January 10, 2023 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the LUMAWISE Motion street lighting motion sensor from TE Connectivity.
TE Connectivity's (TE) LUMAWISE Motion street lighting motion sensor provides energy savings while still maintaining the safety and security of a well-lit area. The sensor offers a range of dimming, or even turning off a luminaire, to 100% brightness for two minutes when motion is detected. The LUMAWISE Motion fits into the Zhaga-D4i ecosystem, which is the new standard for smart cities. The LUMAWISE Motion works as a standalone control device or in combination with a Zhaga-D4i photocell or communication node for greater levels of control. This sensor is a pluggable device with the standard Zhaga book 18 interface for easy upgrades. The one-handed, easy-under luminaire connection lets installers work below the luminaire, while masks are available to create self-defined detection zones.
Ideal lighting applications for TE LUMAWISE Motion sensor include streets, parks, recreational, walkways, stations, and high bays.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/te-connectivity/te-lumawise-motion-light-sensor/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.