TE Connectivity/Linx Technologies Wi-Fi Chip Antennas Now at Mouser Electronics
January 8, 2026 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the L0009x Wi-Fi® chip antennas from TE Connectivity/Linx Technologies.
The L0009x Wi-Fi chip antennas offer a full range of single (2.4GHz), dual (2.4GHz + 5GHz), and tri-band (2.4GHz, 5GHz + 6GHz) Wi-Fi coverage to satisfy current and future Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, and Wi-Fi 8 requirements. The lineup also includes antennas mounted on an evaluation board with matching circuits. The L0009x antennas support WLAN, Wi-Fi, Zigbee®, BLUETOOTH®, IEEE802.11 a/b/g/n/ac, and GPS. These antennas feature good voltage standing wave ratio (VSWR) and gain, as well as a small size and clearance. These surface-mount devices include linear polarization, ultra-low profile, and 50Ω feed point impedance, making them ideal for many IoT applications.
Applications for the L0009x antennas include wireless LAN (WLAN), machine-to-machine (M2M) communications, smart meters, lighting controls, ZigBee IEEE 802.15.4 devices, cameras, security and more.
To learn more visit https://www.mouser.com/new/te-connectivity/te-linx-wifi-chip-antennas/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.