TDK InvenSense's IAM-20680HV Motion Tracking Sensor, Now at Mouser, Delivers Reliable Precision in Vision Systems, Telematics, and Vehicle Tracking
July 28, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the IAM-20680HV motion tracking sensor from TDK InvenSense.
The TDK InvenSense IAM-20680HV is a 6-axis motion tracking device for automotive non-safety applications that combines a 3-axis gyroscope and a 3-axis accelerometer. This sensor eliminates the qualification and system-level integration of discrete devices, guaranteeing optimal motion performance. The IAM-20680HV sensor is offered in a thin 3 x 3 x 0.75 mm3 (16-pin LGA) package. The gyroscope has a programmable full-scale range of ±125dps, ±250dps, ±500dps, and ±1000dps. The accelerometer includes a user-programmable full-scale range of ±2g, ±4g, ±8g, and ±16g. This sensor features include on-chip 16-bit ADCs, programmable digital filters, an embedded temperature sensor, and two programmable interrupts.
The IAM-20680HV sensor is ideal for navigation systems, aiding in dead reckoning, lift gate motion detection, vision systems, car alarms, telematics, and insurance vehicle tracking.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/tdk/tdk-iam-20680hv-sensor/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.