Taoglas PCS.62.A Wideband Antenna, Now at Mouser, Provides Wireless Connectivity to Space-Constricted Designs
September 25, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the PCS.62.A low-profile wideband SMD antenna from Taoglas.
The compact PCS.62.A antenna covers wide frequency range from 617 MHz to 6000 MHz and features a small footprint of only small 38 × 10 mm2 footrprint and a low-profile height of 3 mm. This cellular SMD-mount antenna is ideal for installations where space is at a premium. The PCS.62.A is also suitable for lower-cost cellular applications, such as IoT projects requiring wide bandwidth. The antenna features printed circuit board (PCB) material and Taoglas design techniques that deliver high efficiency at all bands when mounted. The PCS.62.A antenna can be supplied on tape-and-reel for pick-and-place mounting onto PCBs.
Typical applications for the PCS.62.A antenna include wearables, medical, automotive, and smart devices.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/taoglas/taoglas-pcs-62-aantennas/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.