STMicroelectronics STEVAL-ROBKIT1 Kit, Now at Mouser Electronics, Jumpstarts Robotic Applications

Communiqué de presse sur les nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


June 10, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the STEVAL-ROBKIT1 robotics evaluation kit from STMicroelectronics.

The STMicroelectronics STEVAL-ROBKIT1 is a comprehensive kit created as a platform for developing robotic technology and applications. The kit provides a modular design containing three boards: the main board, the motor control board, and the imaging board. The main board is powered by an STM32H725 microcontroller, which integrates various functionalities and controls the motor and imaging boards. The motor board is based on an STM32G071 microcontroller built for motor control and actuation, utilizing motor drivers to regulate the speed and direction of the robot's movements. The imaging board is supplied with a VL53L8CX time-of-flight (ToF) sensor and a CAM-56G3 camera module, which allows it to perceive and interact intelligently with its surroundings.

An LSM6DSV16BX iNEMO inertial measurement unit (IMU) and LIS2MDL magnetometer enhance the STEVAL-ROBKIT1 kit's capabilities by supplying precise orientation and motion sensing, crucial for navigation and stability in dynamic environments. The BlueNRG-M2 Bluetooth® Low Energy (BLE) module facilitates seamless wireless communication, enabling mobile interface control. Dedicated firmware permits the robot to move autonomously and users to run different AI algorithms.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/stmicroelectronics/stmicroelectronics-steval-robkit1-eval-kit/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764