Mouser Now Stocking STMicroelectronics LSM6DSV16X iNEMO 6-Axis IMU with Embedded Machine Learning Core and Qvar Electrostatic Sensor
February 27, 2024 - Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the LSM6DSV16X iNEMO inertial module from STMicroelectronics.
STMicroelectronics LSM6DSV16X iNEMO inertial module is a 3-axis digital accelerometer and a 3-axis digital gyroscope. The LSM6DSV16X has a triple core for processing acceleration and angular rate data on three separate channels. It has dedicated configuration, processing, and filtering. The module integrates intelligent on-chip functionalities enabling processes in edge computing, leveraging embedded advanced dedicated features such as a finite state machine (FSM) for configurable motion tracking and a machine learning core (MLC) for context awareness with exportable AI features for IoT applications.
The LSM6DSV16X supports the adaptive self-configuration (ASC) feature, which allows the FSM to automatically reconfigure the device in real-time based on the detection of a specific motion pattern or based on the output of a specific decision tree configured in the MLC, without any intervention from the host processor. The device also enables sensor fusion low power (SFLP), on-the-fly self-configuration, and AI algorithms.
The LSM6DSV16X embeds Qvar (electric charge variation detection) for user interface functions like tap, double tap, triple tap, long press, or L/R – R/L swipe.
The LSM6DSV16X IMU embeds an analog hub able to connect an external analog input and convert it to a digital signal for processing.
The LSM6DSV16X is ideal for advanced 3D phone mapping, context awareness in laptops and tablets, reliable and precise gesture recognition in AR and VR headsets, and always-on tracking in wearables.
To learn more about the LSM6DSV16X IMU, visit https://www.mouser.com/new/stmicroelectronics/stm-lsm6dsv16x-module/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.