Sensirion’s SFM3119 Digital Mass Flow Meter Now Shipping from Mouser
November 2, 2021 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the SFM3119 low-pressure-drop digital flow meter from Sensirion.
Sensirion SFM3119 digital flow meter features a sixth-generation silicon sensor chip and provides a temperature-compensated flow measurement. This device is designed for accurate mass flow measurement of air, oxygen, and non-aggressive gases in ventilators. A specially designed flow channel provides a low-pressure drop through the flow body of the sensor, making it ideal for medical ventilation and respiratory applications. The meter is based on Sensirion's patented CMOSens® technology, which combines a thermal sensor element, signal processing, and digital calibration on a single microchip for fast signal processing.
Applications for the meter include ventilation, anesthesia, inspiratory flow sensing, and gas mixing.
For more information, visit https://www.mouser.com/new/sensirion/sensirion-sfm3119-flow-meter/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - Sensirion est un fabricant de capteurs de premier plan, fournissant des solutions de capteurs d’humidité relative et de débit avec des performances uniques. La gamme de produits de la société comprend des capteurs de débit liquide, débitmètres massiques, contrôleurs de débit massique et capteurs de pression différentielle. Grâce aux solutions de microcapteurs de Sensirion, les clients OEM bénéficient de la technologie éprouvée CMOSens® et d'une excellente assistance technique. Parmi une large variété d’applications, les capteurs de débit et d’humidité sont utilisés avec succès dans l’industrie automobile et médicale.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.