Sensirion SFC5500 Digital Multi-Gas Mass Flow Controllers Now Shipping from Mouser
July 6, 2021 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking SFC5500 digital multi-gas mass flow controllers from Sensirion.
Sensirion SFC5500 controllers are CMOSens®-based devices that measure gas mass flow by the calorimetric principle based on heat transfer. The controllers achieve unmatched ratings for speed, accuracy, and repeatability at a very attractive system cost. A heater element on a thermally insulated membrane and two thermopiles located upstream and downstream are integrated on a single silicon chip. In the presence of gas flow, the temperature distribution up and downstream is disturbed. This asymmetry is then measured. A larger channel design makes the device more robust against particles, clogging, and humidified gases. Due to the compact single-chip design and mounting between metal parts, CMOSens-based sensors are also very resistant to electromagnetic disturbances (EMC).
Applications for the controllers include analytical instruments, bioreactors, medical equipment, process control, and industrial automation.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/sensirion/sensirion-sfc5500-controllers/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.