Mouser Now Offering Xilinx Kria KV260 Vision AI Starter Kit for Rapid Development of Vision Applications

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


Mouser Now Offering Xilinx Kria KV260 Vision AI Starter Kit for Rapid Development of Vision Applicat

May 25, 2021 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now taking orders for the Kria™ KV260 Vision AI Starter Kit from Xilinx. The Kria KV260 allows design engineers with no previous experience in AI development to rapidly implement designs and algorithms onto an FPGA platform. The kit is purpose-built to support accelerated vision applications and is an excellent way for consumer and industrial developers to get up and running in less than an hour with no knowledge of FPGAs or FPGA tools.

The Kria KV260 Vision AI Starter Kit, now available to order from Mouser, is an out-of-the-box platform that also enables developers to add customization and differentiation via preferred design environments, at any level of abstraction, from application software to AI model to FPGA design. This kit is the fastest and easiest platform for application development to volume deployment on Kria K26 system-on-modules (SOMs).

The Kria KV260 Vision AI Starter Kit includes multi-camera support for up to eight interfaces, three MIPI sensor interfaces, a USB camera, a built-in ISP component, HDMI DisplayPort outputs, and Gigabit Ethernet and USB 3.0/2.0 connectivity features. The kit also allows developers to extend to any sensor or interface and provides access to the Pmod ecosystem. The KV260 is optimized for vision applications, featuring multi-camera support via ON Semiconductor Imager Access System (IAS) and Raspberry Pi connectors.

To learn more about the Xilinx Kria KV260 Vision AI Starter Kit, visit https://www.mouser.com/new/xilinx/xilinx-kria-kv260-kit/.

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764