Xilinx’s Kria KR260 Robotics Starter Kit, Now at Mouser, Accelerates Workflows for Roboticists
March 16, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the New Product Introduction (NPI) leader™ empowering innovation, is now stocking the Kria KR260 Robotics Starter Kit from Xilinx. Offering high-performance industrial vision and real-time networking interfaces, this Xilinx starter kit allows roboticists to simplify their workflows when using the Kria K26 system-on-module (SOM). The Kria KR260 Starter Kit supports a range of robotics, machine vision and industrial communication and control applications.
The Xilinx Kria KR260 Robotics Starter Kit, available at Mouser, includes a pre-installed Kria K26 SOM using two 240-pin connectors and I/Os for sensor and network connectivity. The starter kit offers exceptional industrial vision with an SLVS-EC Rx, DisplayPort 1.2a, and four USB 3.0 ports for camera interfaces. The kit’s robust collection of real-time networking interfaces includes four RJ45 Ethernet ports and one SFP+ optics interface for 10GE vision. Featuring native ROS 2 and Ubuntu support along the Kria Robotics Stack (KRS), the Kria KR260 Starter Kit supports ease of development for roboticists and embedded developers alike.
The Kria KR260 Robotics Starter Kit from Xilinx can be easily adapted and scaled using Pmod and Raspberry Pi headers. With a broad Pmod ecosystem, the kit can extend to any sensor or interface.
To learn more about the Xilinx Kria KR260 Robotics Starter Kit visit https://www.mouser.com/new/xilinx/xilinx-kria-kr260-kit/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - Xilinx développe des plateformes de traitement extrêmement flexibles et adaptatives qui permettent une innovation rapide dans une grande variété de technologies, depuis les points d'extrémité jusqu'à la périphérie du réseau et dans le cloud. Spécialisée dans les dispositifs logiques programmables, Xilinx est l'entreprise de semi-conducteurs qui a inventé les FPGA (Field Programmable Gate Array), les systèmes sur puce (SoC) programmables sur matériel et la plateforme ACAP (Adaptive Compute Acceleration Platform).
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.