New at Mouser: Vishay AEC-Q200 IHPT-A Haptic Feedback Actuators for Automotive, Industrial and Consumer Applications
May 13, 2025 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new AEC-Q200 IHPT-A haptic feedback actuators with an Immersion corporation license from Vishay Intertechnology, Inc. The AEC-Q200 IHPT-A actuators feature high force, High Definition (HD) vibrations for clear tactile feedback in noisy environments for consumer, medical, and industrial LCD displays, touchscreens, touch switches, button control and automotive applications.
The Vishay AEC-Q200 IHPT-A haptic feedback actuators, available from Mouser, streamline the design-in process with immersion licenses, eliminating the need to purchase a separate license to implement sophisticated haptic effects. Vishay expands its lineup of IHPT solenoid-based haptic actuators featuring Immersion Corporation licenses with four new AEC-Q200 qualified devices for automotive applications, including dashboards, touchscreens, and center consoles. These actuators feature two-piece magnetic solenoid construction in four sizes (29 × 21mm to 44 × 37mm), with mounting holes comprised of a stationary "U" core and moving "I-bar" for easy implementation. Maximum output force varies from 25 to 120 Newtons depending on size.
The AEC-Q200 IHPT-A devices drive up to a 0.5kg load to 6g of acceleration with a 12V, 5ms pulse, delivering high force and vibration capability for clear, high definition (HD) tactile feedback. The low nominal 12V operation of the automotive IHPT-A devices eliminates the need for the additional high voltage circuitry required by piezo actuators and provides significant advantages over linear resonant, linear wideband, and eccentric rotating mass actuators while reducing component height and delivering higher force.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/vishay/vishay-ihpt-haptic-feedback-actuators/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - Vishay Intertechnology, Inc., est l'un des plus grands fabricants au monde de semi-conducteurs discrets (diodes, MOSFET et optoélectronique à infrarouge) et de composants électroniques passifs (résistances, bobines d'induction et condensateurs). Ces composants sont utilisés dans la majorité des types de dispositifs et équipements électroniques sur les marchés industriel, informatique, automobile, de consommation, de télécommunications, militaire, aérospatial, d'alimentation électrique, et médical. Les innovations des produits de Vishay, sa stratégie d'acquisition fructueuse et son service « à guichet unique » en ont fait un leader industriel mondial.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.