Now at Mouser: u-blox NORA-W30 Multiprotocol Modules for Efficient Wireless Connectivity

Pour publication immédiate

Retrouvez-nous sur


July 16, 2024Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the NORA-W30 multiprotocol modules from u-blox. The NORA-W30 modules support Wi-Fi and Bluetooth® connectivity in a single, compact unit. The NORA-W30 devices support a range of applications, including industrial automation, metering and utilities, healthcare, smart homes, and electrical vehicle charging.

The u-blox NORA-W30 multiprotocol modules, now available at Mouser, support Wi-Fi 4 on both 2.4 and 5 GHz bands. The modules can function as a Wi-Fi station connecting to a remote access point or act as an access point. The NORA-W30 modules are Bluetooth Low Energy-qualified and can assume central or peripheral roles or both simultaneously. The modules feature a dual-core microcontroller with an Arm® Cortex®-M33 compatible processor for main applications and an Arm Cortex-M23 compatible processor for low-power operations. The NORA-W30 modules offer a robust collection of hardware security features, including secure boot, encrypted flash, debug port protection, a crypto acceleration engine, and a trusted execution environment with Arm TrustZone®. Wireless communication can be secured with WPA2/WPA3 authentication, TLS 1.2/1.3 encryption, Bluetooth LE secure connection pairing, and HTTPS.

The NORA-W30 multiprotocol modules are offered in two variants. NORA-W306 comes with an internal PCB antenna, while NORA-W301 has a module pin to connect to an external antenna of choice. The internal PCB antenna provides a robust, low-profile solution with high performance and an extensive range. The NORA-W30 series is globally certified for use with the internal antenna or a range of external antennas. This reduces time, cost, and effort for customers who are integrating Wi-Fi and Bluetooth LE into their designs.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/u-blox/u-blox-nora-w30-multiprotocol-modules/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de u-blox

2026 - U-blox est un fournisseur mondial de technologies de pointe de positionnement et de communication sans fil pour les marchés de l'automobile, de l'industrie et de la consommation. Les solutions U-blox permettent aux personnes, aux véhicules et aux machines de déterminer leur position précise et de communiquer sans fil via les réseaux cellulaires et à courte plage.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764