Now at Mouser: u-blox MAYA-W4 Tri-Radio Modules for Low-Power, IoT and Mesh Networking Applications
October 20 2025 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new MAYA-W4 tri-radio modules from u-blox. The MAYA-W4 modules are cost-efficient wireless connectivity modules supporting dual-band Wi-Fi® 6, Bluetooth® Low Energy 5.4, and 802.15.4, offering reliable and secure connectivity for low-power IoT and mesh networking, medical, consumer, smart homes, and industrial applications.
The u-blox MAYA-W4 tri-radio modules, available from Mouser, solve network congestion issues, boost power efficiency, and deliver the latest wireless technologies for the IoT ecosystem and the next generation of smart, low-energy, mesh network devices. The MAYA-W4 combines Wi-Fi 6, Bluetooth LE 5.4, and 802.15.4 (for Thread supporting Matter), with an entry-level feature set and optimized data throughput offering secure connectivity and cost-efficiency without compromising performance. By maintaining the same compact dimensions as its predecessors (10 × 14 × 1.9 mm3), and an industrial temperature range of -40°C to +85°C, the MAYA-W4 modules simplify migration across previous generations while enhancing device connectivity and interoperability across diverse industries.
Mouser also stocks the u-blox EVK-MAYA-W476 Evaluation Kit. The EVK-MAYA-W476 allows an external host processor to access several practical features for testing and evaluating the connectivity options supported in the MAYA-W476 module. This evaluation kit features external connectors and pin headers for GPIO and all host interfaces. The EVK-MAYA-W476 evaluation kit includes a dual-band SMA dipole antenna, SD, Micro-SD, and M.2 adapters and cables.
To learn more about MAYA-W4 Tri-Radio modules, visit https://www.mouser.com/new/u-blox/u-blox-maya-w4-tri-radio-modules/
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - U-blox est un fournisseur mondial de technologies de pointe de positionnement et de communication sans fil pour les marchés de l'automobile, de l'industrie et de la consommation. Les solutions U-blox permettent aux personnes, aux véhicules et aux machines de déterminer leur position précise et de communiquer sans fil via les réseaux cellulaires et à courte plage.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.