Now at Mouser: Texas Instruments' DLP5532PROJHBQ1EVM, for High-Brightness Automotive Projection
October 1, 2024 – Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the DLP5532PROJHBQ1EVM evaluation module (EVM) from Texas Instruments. The EVM accelerates development and reduces time to market for projectors used in automotive applications. The DLP5532PROJHBQ1EVM supports high-brightness transparent window display for advertisements, vehicle-to-vehicle (V2V) and vehicle-to-pedestrian (V2P) communications.
The Texas Instruments DLP5532PROJHBQ1EVM evaluation module, now available at Mouser, is a complete solution for automotive projection, featuring optics, LED light sources, and adjustable throw distance. The EVM also supports proof of concept (POC) demos, allowing developers to validate and refine designs early in the development process. The DLP5532PROJHBQ1EVM provides an 1152 × 576 resolution on a 55-inch digital micromirror device (DMD), suitable for heads-up displays (HUDs) and other in-car projections. With up to 700 lumens of light output, the EVM produces images that are visible even in well-lit conditions. In addition, the EVM features Luminous PTM-50-X RGB LEDs covering 125% of the NTSC color gamut, which is ideal for dynamic advertising displays. The evaluation module receives video input through an HDMI interface or alternative video feeds.
The DLP5532PROJHBQ1EVM includes an electronic subsystem designed to control the DLP5532-Q1 chipset. The DLP5532-Q1 chipset consists of the DLP5532-Q1 automotive DMD micromirror array, the DLPC230-Q1 digital light processing (DLP) automotive DMD controller, and the TPS99000-Q1 system management and illumination controller.
To learn more about the DLP5532PROJHBQ1EVM, visit https://www.mouser.com/new/texas-instruments/ti-dlp5532projhbq1evm-evaluation-module/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.