Now at Mouser: Texas Instruments' AWRL1432 mmWave Radar Sensor for Ultra-Accurate Measurements in Automotive Systems

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


November 13, 2024Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the AWRL1432 mmWave radar sensor from Texas Instruments. The integrated, single-chip mmWave sensor is based on frequency-modulated continuous wave (FMCW) radar technology and delivers precise measurements with low power consumption. The AWRL1432 sensor is designed for self-monitored radar systems in automotive applications including kick-to-open, parking assist, blind spot detection, and door obstacle detection.

The TI AWRL1432 mmWave radar sensor, now available at Mouser, operates in the 76GHz to 81GHz frequency band with 5GHz continuous bandwidth. The AWRL1432 sensor is partitioned into four power domains: RF/analog subsystem, front-end controller subsystem (FECSS), application subsystem (APPSS), and hardware accelerator (HWA). The AWRL1432 has separate controls for each power domain, allowing each of the states to be turned on or off depending on the use case. The sensor can enter low-power modes such as sleep and deep sleep through clock gating and by turning off the internal IP blocks. Even in low-power states, the sensor retains some of its contents, such as the application image or RF profile, enabling the device to resume operation quickly.

The AWRL1432 mmWave Radar Sensor includes an Arm® M4F® core (160MHz) with a single-precision floating-point unit (FPU) for efficient signal control. The sensor also features a TI radar hardware accelerator (HWA 1.2) for processing tasks such as fast Fourier transform (FFT), log magnitude, and constant false alarm rate (CFAR) operations.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/texas-instruments/ti-awrl1432-mmwave-radar-sensor/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764