Now at Mouser: Taoglas' MA8010 10-in-1 GNSS, Wi-Fi, and 5G/4G Antenna for Next-Generation Routers and Gateways

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


May 16, 2024Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the MA8010 10-in-1 antenna from Taoglas. The MA8010 is a GNSS, Wi-Fi®, and 5G/4G combination antenna designed for use with next-generation routers and gateways. The MA8010 antenna is ideal for emergency and first responder vehicles, electric vehicle chargers, smart industry applications, and private Long-Term Evolution (LTE) networks.

The Taoglas MA8010 10-in-1 antenna, now available at Mouser, combines one dual-band GNSS L1/L5 antenna, four high-efficiency 5G/4G wideband cellular antennas, and five tri-band Wi-Fi antennas into a single unit. The antenna's 600MHz to 6000MHz frequency range ensures enhanced connectivity across a variety of applications. The Taoglas MA8010 antenna features an operating temperature range of -40°C to +85°C and is dust-tight and water-resistant, making it a suitable choice for use in harsh environments.

The MA8010 antenna is smaller than the market standard for 10-connection products, measuring just 350 mm × 70 mm × 39 mm. The small form factor means the MA8010 can be mounted on vehicle roofs and used on various NEMA cabinets. Custom cables and connectors are available for flexible installation and increased compatibility. 

To learn more about the MA8010 10-in-1 antenna, visit https://www.mouser.com/new/taoglas/taoglas-10-in-1-screwmount-antennas/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de Taoglas

2026 - Taoglas is a leading provider of antennas, advanced IoT components, and custom design services that help customers navigate complex RF and wireless systems and bring connectivity solutions to market on time, the first time. Since its foundation in 2004, the global company remains committed to continuous innovation, proactive customer service, and trusted quality that delivers long-term peace of mind to customers and colleagues, creating time and space to work together to advance global connectivity.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764