STMicroelectronics B-CAMS-IMX Module, Now at Mouser, Enables Robotics and Machine Vision

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


October 22, 2024Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor of the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the B-CAMS-IMX camera module from STMicroelectronics. The B-CAMS-IMX module is designed to work with STM32 discovery kits and development boards to bring machine vision to applications such as industrial automation, OCR and OCV label verification, robotics, defect detection, security, smart home appliances, and more.

The B-CAMS-IMX module, available from Mouser, is based on the high-resolution Sony IMX335LQN image sensor. The IMX335LQN is a diagonal 6.52 mm CMOS active pixel-type, solid-state image sensor with a square pixel array and 5.14 M effective pixels. This chip features an electronic shutter with variable charge-integration time.

The B-CAMS-IMX module also integrates ST's VL53L5CX 8x8 multi-zone time-of-flight (ToF) sensor, which offers precise ranging in various ambient lighting conditions and a range of cover glass materials. Also onboard is the ISM330DLC iNEMO® 6-axis inertial measurement unit (IMU). The ISM330DLC is a high-performance 3D digital accelerometer and 3D digital gyroscope tailored for Industry 4.0 applications. The module delivers high accuracy and stability with ultra-low power consumption, enabling long-lasting battery-operated applications.

The B-CAMS-IMX can be used with any STM32 board featuring a MIPI CSI-2® interface with a 22-pin FFC connector or added to custom designs.

To learn more about the B-CAMS-IMX camera module, visit https://www.mouser.com/new/stmicroelectronics/stmicroelectronics-b-cams-imx-camera-module/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de STMicroelectronics

2026 - STMicroelectronics est une société mondiale indépendante de semiconducteurs et un leader pour le développement et la fourniture de solutions de semiconducteurs dans l'ensemble du spectre des applications microélectroniques. Combinaison inégalée de silicium et d'expertise système, de puissance de fabrication, de portefeuille de propriété intellectuelle (PI) et de positions de partenaires stratégiques, STMicroelectronics est à l'avant-garde de la technologie du système sur puce (SoC)) et ses produits jouent un rôle clé dans la facilitation des tendances de convergence actuelles.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764