ScioSense's ENS21x Sensors, Now at Mouser, Provide Ultra-Accurate Measurements for Humidity and Temperature

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


August 13, 2024 Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the ENS21x digital humidity and temperature sensors from ScioSense. The ScioSense ENS21x sensors provide ultra-accurate sensing, including temperature measurements accurate to ±0.1°C and relative humidity measurements accurate to ±0.8%RH. The ENS21x family provides measurements tailored to the needs of building automation, smart homes, instrumentation, and Internet of Things (IoT) devices, among other applications.

The ScioSense ENS21x digital humidity and temperature sensors, now at Mouser, offer a wide sensing range, accurately measuring temperatures from -40ºC to 125ºC and relative humidity from 0% to 100%. The ENS21x sensors are ideal for energy-critical designs, automatically entering low-power standby mode when inactive, with a standby current of just 40nA. In addition, the sensors feature an I2C interface for efficient communication with an external host processor.

The ScioSense ENS21x sensors are housed in a compact 2.0 mm2 × 0.75 mm QFN4 package, allowing for easy integration into wearables, mobile technology, and other space-constrained devices. The ENS21x sensors come with pre-calibrated Kelvin and relative humidity outputs, enabling precise readings from the first use.

To learn more about the ScioSense ENS21x digital humidity and temperature sensors, visit https://www.mouser.com/new/sciosense/sciosense-ens21x-humidity-temperature-sensors/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de ScioSense

2026 - ScioSense is a leading manufacturer of cutting-edge sensor technology that fits today's challenges. ScioSense focuses on humidity, gas/air quality, temperature, pressure, and flow sensor types for customers needing state-of-the-art components or full functional applications.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764