Now Shipping from Mouser: ScioSense AS6040 Ultra Low-Power Ultrasonic Flow Meter

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


August 5, 2021Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the AS6040 ultrasonic flow meter from ScioSense. The ultra-low-power meter is designed for industrial and residential gas meters, and suitable for water meters.

The ScioSense AS6040, available from Mouser Electronics, incorporates four system blocks — supervisor, analog front end, post processing, and interface — to create a single-chip solution for flow rate measurements. The supervisor features an integrated ultra-low-power 32-bit CPU to manage all tasks, making the AS6040 autonomous. The front end integrates a high-voltage driver, an integrated programmable gain amplifier, and an offset-stabilized comparator in the receive path, plus precision time-of-flight measurement, amplitude measurement, and temperature measurement. The meter’s Serial Peripheral Interface (SPI) bus makes it compatible with almost any host microcontroller, simplifying integration.

Mouser also stocks the AS6031 ultrasonic flow meter, which combines precise measurement and complex flow calculation to simplify the design of next-generation ultrasonic water and heat meters. The AS6031 is based on the TDC-GP30 platform and uses the same high-performance front end for driving the transducers and processing the receive signal to extract the time-of-flight information. An additional programmable amplifier allows handling weaker receive amplitudes.

The AS6040 and AS6031 meters are supported by the AS6040 development tool and AS6031 development tool, respectively. Enabling quick and easy start-up and evaluation, the kits support the functionality needed for standard water and heat meters and offer user-friendly configuration.

To learn more about the AS6040, go to https://www.mouser.com/new/sciosense/sciosense-as6040-meters/. For more information on the AS6031, visit https://www.mouser.com/new/sciosense/sciosense-as6031-soc/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de ScioSense

2026 - ScioSense is a leading manufacturer of cutting-edge sensor technology that fits today's challenges. ScioSense focuses on humidity, gas/air quality, temperature, pressure, and flow sensor types for customers needing state-of-the-art components or full functional applications.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764