Mouser Now Shipping New Raspberry Pi Compute Module 5 for AI and Embedded Applications
March 3, 2025 – Mouser Electronics, Inc., the New Product Introduction (NPI) leader™ empowering innovation, is now shipping the new Compute Module 5 (CM5) from Raspberry Pi. The Compute Module 5 is an enhanced system-on-module (SoM) that directly addresses industrial requirements while maintaining mechanical compatibility with its predecessor. It adds improved capabilities for AI, machine vision, industrial automation, smart homes, healthcare monitoring and other embedded applications.
The Raspberry Pi CM5, available from Mouser, features a BCM2712 quad-core Cortex® -A76 (Arm® v8) 64-bit system-on-chip (SoC) with a VideoCore VII GPU and support for OpenGL ES 3.1 and Vulkan 1.3., dual 4Kp60 HDMI display output. Plus, there's an optional onboard dual-band Wi-Fi module based on the Cypress CYW43455 (which supports 2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac wireless), Bluetooth® 5.0 and BLE, and two USB 3.0 interfaces supporting simultaneous 5Gbps operation. These modules also support two 4-lane MIPI interfaces, where each MIPI interface can either be DSI (Display) or CSI (Camera).
The Raspberry Pi CM5 is available with multiple eMMC storage densities (from 0GB (Lite) to 64GB), DRAM densities (2GB, 4GB, 8GB, and 16GB), and wireless and non-wireless variants. The Compute Module 5 features a 4kp60 HEVC decoder, Gigabit Ethernet PHY supporting IEEE 1588, and a USB 2.0 port (high speed). The modules include a single 5V PSU input that supports USB PD for up to 5A at 5V.
Mouser also stocks the Raspberry Pi CM5 development kit, which includes a Compute Module 5, CM5 IO board, CM5 metal case, CM5 passive cooler, and antenna kit. This kit also comes with a standard HDMI cable, USB-A to USB-C™ cable, and a 27-watt USB-C PD power supply. The Compute Module 5 is available with multiple eMMC storage DRAM densities and wireless and non-wireless variants, making it ideal for a wide variety of embedded applications.
To learn more about the Raspberry Pi Compute Module 5, visit: https://www.mouser.com/new/raspberry-pi/raspberry-pi-compute-modules-5/.
To learn more about the Raspberry Pi Compute Module 5 development kit, visit: https://www.mouser.com/new/raspberry-pi/raspberry-pi-cm5-dev-kit/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - Raspberry Pi Ltd rend l’informatique accessible aux personnes et aux entreprises du monde entier. Les produits Raspberry Pi économiques, de haute qualité, compacts et efficaces sont utilisés partout : de l’informatique domestique au contrôle en usine, des jeux rétro aux applications embarquées, et de l’éducation à l’entreprise. Depuis la vente de son premier produit en 2012, Raspberry Pi est devenue la société informatique la plus vendue au Royaume-Uni.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.