Phoenix Contact's PSRmodular XC Safety Modules, Now Available at Mouser, Monitor Safety in Extreme Ambient Conditions
June 3, 2024 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the PSRmodular XC safety modules from Phoenix Contact. The PSRmodular XC Safety Modules minimize machine downtimes with comprehensive and easy-to-understand diagnostics. Suitable for use in harsh environments, the PSRmodular XC Safety Modules allow for faster resolution of safety incidents in process industry and maritime machinery applications.
The Phoenix Contact PSRmodular XC safety modules, now available at Mouser, meet stringent safety standards for reliable performance in a variety of industrial settings. The modules are TÜV, UL, and CSA certified and have several advanced approvals in preparation, including ATEX zone 2, heat treatment (EN 746, EN 298, and EN 50156), and UL Class 1, Div. 2. The PSRmodular XC safety modules operate effectively in a temperature range of -10ºC to +70ºC and feature corrosion protection with additional conformal coating on the printed circuit board.
The configurable PSRmodular XC small-scale controllers can monitor multiple safety functions within a single application. The modules can also be easily adapted to meet increased input/output port requirements, making them a versatile solution for expanding industrial needs. If there are not enough I/Os, the system can be extended on a modular basis with up to 18 safety-related extension modules. The additional modules are simply connected to the base module via the DIN rail connector. This provides extra I/Os for connecting more sensors and actuators. The PSRmodular XC safety modules can be easily configured using the PSRmodular software, requiring no programming skills. Users can set up the safety logic graphically with a drag-and-drop interface.
To learn more about the Phoenix Contact PSRmodular XC Safety Modules, visit https://www.mouser.com/new/phoenix-contact/phoenix-contact-psrmodular-xc-safety-modules/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
À propos de Phoenix Contact
2026 - Phoenix Contact est un leader et innovateur mondial en matière d’ingénierie électrique et d’automatisation. Fondée en 1923 à Blomberg, en Allemagne, la société familiale dispose désormais d’un réseau de distribution international garantissant une proximité à ses clients. Phoenix Contact fournit des solutions innovantes dans le secteur des technologies de connexion industrielle, de l’automatisation, ainsi que des systèmes d’interface et de protection contre les surtensions. Sa gamme de produits comprend notamment des solutions de connexion d’appareils, capteurs, contrôleurs, borniers modulaires, connecteurs machines étanches, produits Ethernet sans fil pour armoires de commande récentes, ainsi que des solutions personnalisées pour diverses applications.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.