onsemi's CEM102 Analog Front End, Now Available at Mouser, Provides Low-Current Sensing for Continuous Glucose Monitoring

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


March 18, 2024Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the CEM102 analog front end (AFE) from onsemi. The CEM102 sensor accurately measures very low currents for continuous glucose monitoring (CGM) and other sensitive tasks. The CEM102 is an analog front end developed for electrochemical sensor applications using amperometric measurements, including Internet of Things (IoT) sensor devices and wearables.

The onsemi CEM102 analog front end, now available at Mouser, is designed for use with the onsemi RSL15 Bluetooth® 5.2 wireless microcontroller. The CEM102 AFE features a small form factor and low power consumption, making it an ideal choice for compact devices requiring extended battery life. The CEM102 features a high-resolution analog-to-digital converter (ADC), multiple digital-to-analog converters (DAC) for bias setting, and a factory-trimmed system. Together, the CEM102 and RSL15 MCU provide very low system power consumption and a supply voltage range of 1.3 V to 3.6 V; the system can be powered by a 1.5 V silver oxide battery or a 3 V coin cell.

The CEM102 supports one, two, three or four electrodes, providing detection for abnormal sensor conditions with host processor wake-up.

To learn more about the CEM102 analog front end, visit https://www.mouser.com/new/onsemi/onsemi-cem102-analog-front-end/.

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de onsemi

2026 - onsemi aide à construire un avenir meilleur en stimulant des innovations révolutionnaires. Axée sur les marchés finaux industriels et automobiles, cette société accélère l'évolution des méga-tendances telles que l'électrification et la sécurité des véhicules, l'automatisation industrielle, les réseaux d'énergie durables et les infrastructures 5G et cloud. Onsemi propose une palette de produits novateurs et élabore des technologies d’alimentation et de détection intelligentes qui permettent de relever des défis complexes. L’objectif visé est un monde plus propre, plus sûr et plus intelligent. onsemi exploite des programmes de chaîne d'approvisionnement et de qualité fiables et réactifs, ainsi que des programmes ESG solides, et dispose d'un réseau mondial d'installations de fabrication, de bureaux de vente et de marketing, de même que des centres d'ingénierie sur ses marchés clés.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764