New at Mouser: Omron Industrial Automation E3AS-HF Laser Sensors for Industrial Automation and Manufacturing
August 27, 2025—Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new E3AS-HF Time of Flight (ToF) laser sensors from Omron Industrial Automation. The E3AS-HF ToF photoelectric sensors achieve stable, continuous-level detection of difficult-to-sense targets for industrial automation, manufacturing and harsh environment applications.
The Omron Industrial Automation E3AS-HF ToF laser sensors, available from Mouser, are equipped with a patent-pending, high-sensitivity photodiode and can reliably detect targets with low light reflectivity from 0.05 to 6 meters with a unique wide-angle view of ±85°. This low-light ability makes the sensors suitable for the detection of dark targets on a dark background, or curved and shiny surfaces, utilizing a unique sensing algorithm that provides superior detection of targets at harsh angles, allowing for greater flexibility in machine design or retrofitting a sensor into existing setups.
The E3AS-HF series is also ideal for continuous level detection applications, such as determining stack height, overflow, or run-out detection of opaque liquids or goods, at long ranges. With a 6m sensing range, this sensor can also be mounted away from moving robots, workers, or other dangerous equipment that often damages sensors and contributes to unexpected downtime, ensuring reliable operation regardless of color, shape, or material. With an easy-to-read display, bright visible indicators, IO-link compatibility, and a setup menu with five different language options, users can reduce costly configuration and setup time while maintaining stable detection of their most difficult-to-sense objects.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/omron-electronics/omron-ia-e3as-hf-tof-laser-sensors/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - Omron automatisation industrielle est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de composants électroniques et de systèmes de contrôle fiables et avancés. La large gamme de produits Omron Industrial Automation comprend des compteurs, minuteurs, commutateurs de fin de course et alimentations électriques, ainsi que des relais et commutateurs de sécurité, boutons-poussoirs et pilotes, capteurs photoélectriques et de proximité, contrôleurs thermiques, contrôleurs à logique simple ZEN, Amplified Photomicrosensors™ et drivers CA à fréquence variable.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.