Nordic Semiconductor's nRF54L15-DK Development Kit, Now at Mouser, Enables Rapid Prototyping of Wireless Devices
January 30, 2025 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the nRF54L15-DK development kit from Nordic Semiconductor. The nRF54L15-DK is a pre-certified single-board evaluation and prototyping platform based on Nordic's new nRF54L Bluetooth® Low Energy (BLE) system-on-chip (SoC). With support for the full suite of BLE features and other popular communications protocols, the nRF54L15-DK is an ideal solution for a variety of wireless applications, including Industrial Internet of Things (IoT), virtual and augmented reality (AR/VR), asset tracking, smart home products, and medical applications.
With the onboard NRF54L system-on-chip (SoC), the nRF54L15-DK supports BLE, Bluetooth Mesh, Thread, Zigbee®, 2.4GHz proprietary protocols (up to 4Mbps), and Matter. Matter is an industry-unifying, IP-based connectivity protocol that streamlines building IoT applications while allowing seamless integration into a variety of ecosystems for industrial automation, consumer electronics, smart agriculture, and more.
The nRF54L15-DK is supported by a comprehensive set of nRF Connect tools and has support in the nRF Connect software development kit (SDK). Developers can explore the full potential of the nRF54L15 SoC using the extensive range of software samples, modules, and libraries available within the nRF Connect SDK.
The nRF54L15-DK also features 8 MB of external memory, an onboard nPM1300 power management IC (PMIC), 2.4GHz and NFC antennas, a SEGGER J-Link OB programmer/debugger and a USB connection for debugging, programming, and power. Pins are available for measuring power consumption, and an SWF RF connector enables direct RF measurements.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/nordic-semiconductor/nordic-nrf54l15-dev-kit/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - Nordic Semiconductor offre des niveaux de performance et de sophistication sans fil de premier ordre à un prix qui permet l'utilisation de puces sans fil à très faible consommation d'énergie (ULP) d'entreprise dans des produits grand public très compétitifs. Les puces de Nordic Semiconductor se trouvent dans des produits tels que les périphériques PC sans fil, les manettes de jeu, les capteurs de sport et de remise en forme, les jouets, les contrôleurs multimédias avancés et les télécommandes de télévision numérique/satellite (décodeur) et bien plus encore.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.