Mouser Shipping Murata LBAD0XX1SC Type 1SC CAT M1 and NB-IoT Module for Smart Wearables and Healthcare Applications
October 27, 2025 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new LBAD0XX1SC Type 1SC CAT M1 and NB-IoT module from Murata. The LBAD0XX1SC is the world's smallest, global certified, ultra-low-power Cat M1/NB-IoT module for wearables, smart meters, healthcare, and asset-tracking applications.
The Murata LBAD0XX1SC module, available from Mouser, is a breakthrough in LTE-M technology. This tiny powerhouse (11.1 × 11.4 × 1.5 mm) allows for connection anytime from anywhere, with a silver resin-shielded LGA package that includes a Sony ALT1250 transceiver, a front-end module (FEM), and 16MB external flash memory. The compact design is ideal for wearables that previously had no means of cellular connectivity.
With integrated TCXO boasting robust low-drift thermal characteristics, the Type 1SC ensures a precise clock source for the RF transceiver, enhancing the reliability of your cellular connections with a user-friendly AT Command interface. The Type 1SC is designed to meet 3GPP release specifications and optimized for class 3 LTE output power (+23dBm), featuring external antenna configurations, 1.5μA hibernation current (average), and an OTA firmware upgrade.
Application development with the LBAD0XX1SC module is supported by the LBAD0XX1SC-DM-EVK-B evaluation kit. The kit includes a Type 1SC evaluation board, two mini-USB cables, and a quick start guide. The LBAD0XX1SC-DM-EVK-B evaluation board features an Arduino shield interface, one micro-SIM slot, three LEDs, an SMA connector for RF testing, and an LTE/GNSS antenna. The power for the evaluation board can be provided by USB hosts or an external 5V supply, for conversion by LDOs to generate the 3.3V and 1.8V voltages for the onboard circuits.
Toz, visit https://www.mouser.com/new/murata/murata-lbad0xx1sc-type-1sc-module/
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - Murata est un leader mondial dans la conception et la fabrication de composants électroniques passifs en céramique, de modules de connectivité sans fil et de technologies de conversion d'énergie. Depuis sa création à Kyoto en 1944, Murata a contribué à la promotion de la société et à l'évolution de l'industrie électronique. Les innovations de la société se retrouvent dans une large gamme d'applications : téléphones mobiles, appareils électroménagers, électronique automobile, systèmes de gestion de l'énergie, dispositifs de santé, etc. Aujourd'hui, Murata est une entreprise mondiale comptant plus de 100 bureaux dans le monde entier. Fidèles au slogan « Innovator in Electronic® », environ 48 000 employés de Murata s'efforcent chaque jour de développer de nouvelles technologies prometteuses, des innovations mondiales et des produits qui façonnent l'avenir de l'électronique, tout cela pour permettre aux clients de réaliser leur vision.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.