Mouser Electronics Stocking Latest High-Frequency Radio Identification Solutions from Molex

Pour publication immédiate

Retrouvez-nous sur


December 14, 2023Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is stocking the latest Radio Frequency Identification (RFID) High-Frequency (HF) Solutions from Molex. These high-frequency RFID solutions provide versatile, robust, and compact asset tracking and identification capabilities for healthcare, industrial, and automotive applications and environments.

Molex's new, innovative High-Frequency RFID Solutions, available from Mouser, feature a variety of frequencies (13.56 MHz to 960 MHz) and designs, including both domestic and international UHF variants, enabling cost-effective, efficient, and accurate monitoring of inventory and assets. The RFID-High-Frequency portfolio also offers RFID labels, hard tags, ferrite tags, cable tie tags, molded PCB RFID tags, flexible tags, and tags for metal and non-metal surfaces.

These passive RFID tags are powered by using the electromagnetic energy transmitted from an RFID reader. When a passive RFID tag is scanned by a reader, the reader transmits energy to the tag which powers it enough for the chip and antenna to relay information back to the reader.

These products all operate in harsh conditions from -40°C to +85°C temperature ranges and include IP65 and IP68 protection ratings, making them ideal for use in harsh environments. Mouser provides design engineers with access to over 31,000 Molex products in stock and ready for shipment.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/molex/molex-rfid-high-frequency-solutions/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764