New at Mouser: Laird Thermal Systems OptoTEC OTX/HTX Thermoelectric Coolers for Opto, Lidar and More

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


August 16, 2021Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now stocking the OptoTEC™ OTX/HTX thermoelectric coolers from Laird Thermal Systems. Featuring next-generation thermoelectric materials, the OptoTEC OTX/HTX Series offers a 10% boost in cooling capacity, greater temperature differential, and higher efficiency than standard thermoelectric coolers.

The Laird Thermal Systems OptoTEC OTX/HTX Series, available from Mouser, are miniature thermoelectric coolers offering high-heat-pumping capacity and improved temperature stability for space-constrained optoelectronic applications. Featuring precise temperature controls with up to 10 watts of cooling power, the OptoTEC OTX/HTX Series maintains a temperature differential of up to 82°C at Qc = 0, with a hot side temperature at 50°C. The OTX thermoelectric cooler is designed for operating temperatures up to 120°C, while the HTX thermoelectric cooler uses a higher-temperature construction to operate in temperatures up to 150°C.

The OptoTEC OTX/HTX Series surpasses Telcordia GR-468 CORE qualifications to withstand harsh mechanical and environmental test standards and manufacturing process controls, ensuring high repeatability and long-life operation. The tiny devices, available in footprints as small as 3.3 mm × 4.9 mm, are specifically designed to control the temperature of heat-sensitive optoelectronic components used in optical transceivers, lidar, CMOS and infrared (IR) range sensor applications.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/laird-thermal-systems/laird-optotec-otx-htx-coolers/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de Laird Thermal Systems

2026 - Laird Thermal Solutions provides thermal management solutions for manufacturers of laser, analytical, instrumentation, medical imaging, clinical diagnostics, and telecom equipment. Laird Thermal Systems delivers optimized designs for highly reliable performance in smaller form factors that weigh less and require less power.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764