New at Mouser: iWave Systems' iW-RainboW-G36M Zynq Ultrascale+ SOMs For High-Performance Computing

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


February 5, 2025Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the iW-RainboW-G36M Zynq®  Ultrascale+ system-on-modules (SOM) from iWave Systems. The iW-RainboW-G36M SOMs meet the functional requirements of high-performance embedded applications, including automotive systems, AI and machine learning, industrial automation, medical devices, and robotics.

The iWave Systems iW-RainboW-G36M SOMs, now available at Mouser, are based on the Zynq® Ultrascale+ multiprocessor systems-on-chips (MPSoC) from AMD. The Zynq UltraScale+ MPSoCs combine real-time control with soft and hard engines for graphic, video, waveform, and packet processing. The MPSoCs feature a dual or quad-core Arm® Cortex®-A53 application processing unit or a video codec unit, depending on the variant.

The iW-RainboW-G36M SOMs include 2GB of 64-bit PS DDR4 RAM for processing and 2GB of 16-bit PL DDR4 RAM dedicated to programmable logic, both of which can be upgraded to further enhance performance. Onboard memory includes an optional 256MB QSPI flash, 16GB eMMC flash (expandable up to 128GB) for boot and storage, and EEPROM (4kbit). The SOMs also feature four high-speed transceiver lanes supporting up to 12.5Gb/s, an integrated Gigabit Ethernet PHY, and a USB 2.0 transceiver. The iW-RainboW-G36M SOMs support both RGMII and ULPI interfaces for versatile connectivity.

Mouser also offers development kits enabling quick validation for the iW-RainboW-G36M SOM. The kits include the SOM and a full-featured carrier board with all the required I/O connectors and an active thermal solution.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/iwave-systems/iwave-systems-iw-rainbow-g36m-soms/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

About iWave Systems

2026 - iWave Systems, a global embedded solution provider, offers a wide array of rugged and high-performance System on Modules (SOMs) and Single Board Computers (SBCs) built on AMD Zynq UltraScale+ FPGA series, NXP i.MX 6 and i.MX 8 series Processors, and Intel® Arria® 10 FPGA series. With over 20 years of expertise in embedded hardware design, software, and FPGA Development, iWave strives to empower global industrial, medical, and automotive corporations through cutting-edge solutions, reducing their cost and enabling rapid innovation cycles and faster time to market.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764