TDK InvenSense IIM-20670 MotionTracking MEMS Device, Now Available at Mouser, Supports Industrial, Drone, and Robotics Applications

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


January 11, 2024Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now stocking the IIM-20670 MotionTracking® MEMS device from TDK InvenSense. The IIM-20670 is a robust SmartIndustrial™ 6-axis inertial measurement unit (IMU) for tilt and stabilization applications. The device supports industrial applications requiring extreme stability over temperature and strong immunity to vibration. The IIM-20670 is an ideal choice for industrial automation, 5G platforms, robotics, and industrial and agricultural drones.

The TDK InvenSense IIM-20670 device, now available at Mouser, consists of a monolithic 6-axis IMU, a 3-axis accelerometer, and a 3-axis gyroscope. The IIM-20670 offers impressive shock robustness, as well as the ability to measure all six axes simultaneously while maintaining current consumption below 10 mA under all operating conditions. The IIM-20670 device features programmable digital filters and a 10 MHz SPI interface capable of assessing data integrity using a CRC-based error-detecting code algorithm.

The IIM-20670 MotionTracking MEMS device offers an accelerometer thermal stability of 1.7 µg/C, accelerometer bias repeatability of 1 mg, and a programmable output of 64 G. The new MEMS device is RoHS and Green compliant and is housed in a compact 4.5 mm x 4.5 mm x 1.1 mm DQFN package, ideal for space-constrained applications.

The DK-20670 development kit, also available from Mouser, is a demonstration and evaluation platform for the IIM-20670 MotionTracking MEMS device. The DK-20670 development kit provides an example application circuit, allowing rapid prototyping when incorporated into existing designs.

To learn more about the InvenSense IIM-20670 MotionTracking MEMS device, visit https://www.mouser.com/new/tdk/tdk-iim-20670-motiontracking-device/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos d'InvenSense

2026 - InvenSense, Inc., une société du groupe TDK, est l'un des plus importants fournisseurs au monde de plateformes de capteurs MEMS. La vision d'InvenSense Sensing Everything® (tout détecter) vise l'électronique grand public et les domaines industriels avec des solutions de mouvement et de son intégrées. Les solutions d'InvenSense combinent les capteurs MEMS (systèmes microélectromécaniques), comme les accéléromètres, les gyroscopes, les boussoles, et les microphones avec des algorithmes propriétaires et des micrologiciels qui traitent, synthétisent et étalonnent intelligemment la sortie de capteurs, en optimisant les performances et la précision. Le suivi de mouvement, les plateformes audio et de localisation et les services d'InvenSense sont présents sur les produits mobiles, portables, la domotique et les produits industriels, automobiles et IdO. En mai 2017, InvenSense a été intégrée au groupe MEMS Sensors Business au sein de la société nouvellement formée Sensor Systems Business Company de TDK Corporation. InvenSense a son siège à San Jose, en Californie, et dispose de bureaux dans le monde entier.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764