Now at Mouser: Infineon’s High-Precision, Low-Power DPS368 and DPS310 Kit2Go Sensor Development Kits
June 05, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now stocking the DPS368 and DPS310 Kit2Go sensor development kits from Infineon Technologies. The two kits feature XENSIV™ barometric air pressure sensors with integrated temperature sensors designed for Internet of Things (IoT) and embedded systems. Offering high-precision sensor measurements with low power consumption, the devices support a broad range of applications including automotive, industrial, HVAC, weather monitoring, and smart home devices.
The Infineon DPS368 and DPS310 Kit2Go sensor kits, now available at Mouser, are based on the Infineon Shield2Go board, which includes a built-in XMC1100 microcontroller unit and XMC4200 debugger. The pressure sensors feature an operating pressure range of 300 hPa to 1200 hPA, and an operating temperature range of -40°C to +85°C with 0.5 Pa/K pressure temperature sensitivity and ±0.5°C temperature accuracy. The sensor development kits feature a micro-USB Type AB connector, one power LED, and two user LEDs. The devices’ compact and light design allow them to be easily integrated into a range of applications. The DPS310 and DPS368 Kit2Go kits are software compatible with Arduino and their library is fully integrated into the Arduino integrated development environment (IDE), enabling quick and easy setup.
The DPS368 sensor features an environmentally resistant package and is IPx8 certified for temporary immersion of 50m for up to one hour. This certification enables the DPS368 Kit2Go to be used in harsh environments and more demanding applications.
To learn more about the DPS368 Kit2Go, visit https://www.mouser.com/new/infineon/infineon-dps368-kit2go/.
To learn more about the DPS310 Kit2Go, visit https://www.mouser.com/new/infineon/infineon-dps310-kit2go/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - Infineon Technologies est un concepteur, fabricant et fournisseur mondial de premier plan d’une large gamme de semi-conducteurs utilisés dans diverses applications microélectroniques. Le portefeuille de produits Infineon se compose de produits logiques, notamment de circuits intégrés numériques, à signaux mixtes et analogiques, ainsi que de produits semi-conducteurs discrets.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.