Go Micro with New Bosch BMA530 and BMA580 MEMS Accelerometers from Mouser

World's Smallest Accelerometers Offer Big Performance
Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


Bosch BMA530 and BMA580 accelerometers

July 3, 2024Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the new BMA530 and BMA580 accelerometers from Bosch. The BMA530 and BMA580 are some of the world's smallest acceleration sensors for space-constrained applications like wearables and hearables.

The Bosch BMA530 and BMA580 accelerometers, available from Mouser, offer big performance in one of the industry's smallest packages for design engineers requiring easy implementation without detailed application knowledge. Built-in features enable the BMA530 to track motion activities with a step counter that is especially suitable for wearables. At the same time, the BMA580 targets hearables with voice activity detection that features bone conduction. Typically, microphones consume a lot of power in hearables because they need to be "always-on" to listen for voice activity, but bone conduction detects the vibration of the user's voice to wake the device from sleep for increased power savings in a miniature sensor size.

Compared to Bosch's previous generation accelerometers, the BMA530 and BMA580 have a 76 % smaller footprint (down from 0.95 mm to 0.55 mm.) in an innovative Wafer Level Chip Scale Package (WLCSP), making them easy to place on a PCB and integrate into portable products, while offering a flexible set of connectivity options, including an I3C® interface.

The BMA530 and BMA580 accelerometers are supported by the BMA530 and BMA580 shuttle boards, available for order from Mouser. The shuttle boards, when used in conjunction with the Bosch Application board which is available to order, provide an example application circuit, allowing rapid prototyping when incorporated into existing designs.

To learn more about the BMA530, visit https://www.mouser.com/new/bosch/bosch-bma530-accelerometers/.

To learn more about the BMA580, visit https://www.mouser.com/new/bosch/bosch-bma580-accelerometers/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de Bosch

2026 - Le groupe Bosch, un fournisseur mondial de technologies et de services de premier plan, a pour mission d'améliorer la qualité de vie dans le monde entier avec des produits et des services innovants qui suscitent l’enthousiasme.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764