Boréas Technologies BOS1211 CapDrive Piezo Haptic Driver, Now at Mouser, Delivers Tactile Feedback for Driver Safety in Automotive Applications
October 10, 2024 – Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the BOS1211 CapDrive® piezo haptic driver from Boréas Technologies. The BOS1211 is a scalable, low-power piezo haptic controller based on patented CapDrive technology. The BOS121 allows automotive original equipment manufacturers (OEMs) and tier-one suppliers to add highly responsive, tactile feedback to buttons and sliders on displays and other human-machine interfaces (HMI).
The Boréas Technologies BOS1211 CapDrive piezo haptic driver, now available at Mouser, is designed to drive TDK's PowerHap 120V piezo actuators or similar loads with up to 120V HD haptic low-distortion waveforms. The BOS1211 features a piezo sensing interface that detects pressure on the piezo actuator, plays automatic haptic waveform feedback, and notifies the user. Piezo haptic buttons, supported by the BOS1211, improve on older haptic technologies, offering faster response times and an extended frequency range compared to linear resonant actuators (LRAs). Tactile feedback from Piezo haptic buttons allows drivers to confirm button presses without looking away from the road, improving driver safety.
The BOS1211 runs waveforms through an integrated digital front-end and SPI interface. The interface integrates 1024-sample internal FIFO, a waveform synthesizer, and 2 KBytes of RAM for waveform memory. The BOS1211 CapDrive Piezo Haptic Driver is delivered in a wettable flank QFN-24 package, providing a space-efficient solution for haptic applications. The BOS1211 is AEC-Q100 Grade 2 qualified.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/boreas-technologies/boreas-bos1211-capdrive-driver/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - Boréas Technologies is a Canadian company specializing in piezoelectric haptic driver technology. The company's pioneering work focuses on creating high-definition haptic feedback solutions using piezoelectric actuators, which transform electrical energy into precise mechanical motion. This technology enables device manufacturers to implement sophisticated touch feedback that goes beyond traditional vibration motors, offering more nuanced and responsive haptic experiences in a variety of applications, from mobile devices to automotive interfaces.
Piezoelectric materials have the unique ability to change shape when electricity is applied, and, conversely, generate electricity when mechanical pressure is applied. By precisely controlling these materials through specialized driver circuits, Boréas creates incredibly detailed tactile sensations that feel more realistic and responsive than conventional haptic solutions. This technology represents a significant advancement in how users interact with devices through touch feedback.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.