ams OSRAM’s SPL PL90AT03 Laser Diode, Now Available at Mouser, Offers Solution for 3D Sensing Applications
June 27, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the SPL PL90AT03 laser diode from ams OSRAM. The SPL PL90AT03 laser diode delivers 75 W of peak power and a narrow 110 µm aperture, offering exceptional performance for 3D sensing, Lidar and time-of-flight applications. The laser diode is a cost-effective choice for applications including factory automation, robotics, security and access control, and appliances and tools.
The ams OSRAM SPL PL90AT03 radial T1 3/4 laser diode, available at Mouser, is an ideal choice for short laser pulses from 1 ns to 100 ns. The single-channel diode features ams OSRAM’s multi-junction technology, which boasts three vertically stacked emitters in a single laser die. This multi-junction solution allows the laser to produce an optical peak output power of 75 W in a 30 ns pulse at the device’s maximum forward current of 25 A.
The SPL PL90AT03 laser diode is housed in a cost-effective plastic package, making it an ideal choice for high-volume applications. The device features a peak wavelength of 905 nm and a spectral bandwidth of 5nm. The SPL PL90AT03 supports efficient beam shaping with a beam divergence of 12° (parallel) x 25° (perpendicular).
The high optical power output in a narrow emission area makes the SPL PL90AT03 suitable for ranging and distance-measurement applications that operate over long distances, such as robots, drones, smart home and factory automation equipment. In time-of-flight sensing and LiDAR applications, the high performance of the SPL PL90AT03 enables the production of more precise and accurate depth maps for 3D optical sensing and simultaneous localization and mapping (SLAM) systems.
To learn more about the SPL PL90AT03 laser diode, visit https://www.mouser.com/new/ams-osram/ams-osram-spl-pl90at03-diode/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - Le groupe Ams OSRAM est un leader mondial dans le domaine des capteurs et émetteurs intelligents. L'entreprise se concentre sur l'innovation dans les domaines de la détection, de l'éclairage et de la visualisation afin de rendre les trajets plus sûrs, les diagnostics médicaux plus précis et les moments de communication quotidiens plus riches en expériences. Avec plus de 110 années d'histoire combinée, le cœur de ams OSRAM est défini par l'imagination, une expertise approfondie en ingénierie et la capacité à fournir une capacité industrielle mondiale dans capteur et les technologies légères. ams OSRAM crée une technologie pour des applications révolutionnaires, ce qui se reflète dans plus de 15 000 brevets accordés et déposés. En ajoutant de l'intelligence à la lumière et de la passion à l'innovation, ams OSRAM enrichit la vie des gens.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.