Now at Mouser: ams OSRAM Mira050 NIR Enhanced Global Shutter Image Sensor for Industrial, Consumer, and Machine Vision Applications
January 12, 2026 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new Mira050 near-infrared (NIR) enhanced global shutter image sensor from ams OSRAM. The Mira050 is a compact 0.5MP image sensor developed for 2D and 3D consumer and industrial machine vision applications.
The ams OSRAM Mira050 NIR enhanced global shutter image sensor, available from Mouser, is ideal for 2D and 3D applications, including active stereo vision (ASV), structured light vision (SLV), and both augmented and virtual reality (AR/VR). The Mira050's high sensitivity in near-infrared light (NIR) allows an expanded measurement range and overall system power consumption optimization, including reduced off-chip processing, which is essential for battery-powered consumer and industrial applications. Featuring state-of-the-art BSI technology and a small 2.79µm pixel size with high sensitivity, the Mira050 is ideal for low-light applications and has a MIPI CSI-2 interface, enabling easy integration with multiple processors and FPGAs, and scripting in Python using the picamera2 library.
Mouser also stocks the ams OSRAM Mira Optical Sensor Evaluation Kits, offering a Raspberry Pi 4 B-based platform to evaluate both the Mira220 and Mira050 image sensors. Featuring fully configured image signal processing (ISP), including RAW image capture for optimal image quality, the kits are based on Libcamera software, an open-source camera stack and framework for Linux, Android, and Chrome OS.
To learn more about the Mira050 NIR image sensor, visit https://www.mouser.com/new/ams-osram/ams-osram-mira050-sensors/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - Le groupe Ams OSRAM est un leader mondial dans le domaine des capteurs et émetteurs intelligents. L'entreprise se concentre sur l'innovation dans les domaines de la détection, de l'éclairage et de la visualisation afin de rendre les trajets plus sûrs, les diagnostics médicaux plus précis et les moments de communication quotidiens plus riches en expériences. Avec plus de 110 années d'histoire combinée, le cœur de ams OSRAM est défini par l'imagination, une expertise approfondie en ingénierie et la capacité à fournir une capacité industrielle mondiale dans capteur et les technologies légères. ams OSRAM crée une technologie pour des applications révolutionnaires, ce qui se reflète dans plus de 15 000 brevets accordés et déposés. En ajoutant de l'intelligence à la lumière et de la passion à l'innovation, ams OSRAM enrichit la vie des gens.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.