Mouser Electronics Now Stocking ams OSRAM AS7343L 13-Channel Multi-Spectral Sensor

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


January 3, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now stocking the AS7343L 13-channel multi-spectral sensor from ams OSRAM. This compact sensor combines multi-channel color analysis with XYZ sensor technology to match the human eye’s perception of color and light intensity. When integrated into colorimeters, portable spectrometers, and consumer devices, the AS7343L gives added productivity, flexibility, and functionality to users in applications for color matching, lighting control, and spectral analysis. The device is optimized for reflective, transmissive, and emissive measurements, including lateral flow test applications, fluid or reagent analysis, color matching, and spectral identification in the visible range.

The multi-purpose AS7343L sensor is ideal for color analysis in applications which require frequent, accurate measurements. In agriculture, operators of greenhouses and indoor farms use color analysis to optimize the spectral characteristics of horticultural lighting and to maximize yield and energy efficiency. Different crops’ growth is stimulated by different parts of the visible light spectrum.

Another application for the AS7343L is in smoke alarms and heat alarms for the detection of spectral smoke signatures. Spectral analysis by the AS7343L sensor can enable a smoke sensor to distinguish between different types of smoke, from burning wood to plastic or water vapor.

The AS7343L is housed in a flat 3.1 mm x 2.0 mm x 1.0 mm package, ideal for space-constrained applications. The device integrates a programmable digital GPIO and LED driver, facilitating light source and trigger/sync control. Device control and spectral data access are implemented through a serial I²C interface.

To learn more about the AS7343L 13-channel multi-spectral sensor, visit https://www.mouser.com/new/ams-osram/ams-osram-as7343l-sensors/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de ams OSRAM

2026 - Le groupe Ams OSRAM est un leader mondial dans le domaine des capteurs et émetteurs intelligents. L'entreprise se concentre sur l'innovation dans les domaines de la détection, de l'éclairage et de la visualisation afin de rendre les trajets plus sûrs, les diagnostics médicaux plus précis et les moments de communication quotidiens plus riches en expériences. Avec plus de 110 années d'histoire combinée, le cœur de ams OSRAM est défini par l'imagination, une expertise approfondie en ingénierie et la capacité à fournir une capacité industrielle mondiale dans capteur et les technologies légères. ams OSRAM crée une technologie pour des applications révolutionnaires, ce qui se reflète dans plus de 15 000 brevets accordés et déposés. En ajoutant de l'intelligence à la lumière et de la passion à l'innovation, ams OSRAM enrichit la vie des gens.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764