Amphenol's New T6743-40K-E Automotive CO2 Sensor, Now Available at Mouser, Monitors Human and Pet Occupation of Parked Vehicles

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


August 31, 2023Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the T6743-40K-E Automotive CO2 Sensor from Amphenol Advanced Sensors. The T6743-40K-E is a nondispersive infrared (NDIR) CO2 sensor that implements a single-channel diffusion sampling method for automotive heating, ventilation and air conditioning (HVAC) applications, including automatic fresh air control and safety sensing for CO2 refrigerants. The CO2 sensor can also provide an important safety feature by monitoring parked vehicles and triggering an alarm if human or pet occupation is detected.

The Amphenol T6743-40K-E automotive CO2 sensor, now available at Mouser, can be used to detect in-cabin CO2 levels to prevent driver drowsiness. The device can also be used to reduce variations in heating and cooling in-cabin through demand control ventilation (DCV). Using Amphenol Advanced Sensors' CO2-based ventilation control, the air is continually monitored, and the influx of outside air is taken into account, eliminating the need for the air conditioning system to bring air in mechanically.

The automotive sensor features an operating temperature range of -40°C to +90°C. Each sensor is factory calibrated to measure CO2 levels up to 5,000 ppm. The T6743-40K-E sensors offer a 5s second sample rate in active mode and a 15s sample rate in low power mode. Along with the patented ABC Logic™ lifetime calibration warranty, its low power consumption, compact design and simple product integration make the T6743-40K-E an ideal gas-sensing solution.

To learn more about the T6743-40K-E Automotive CO2 Sensor, visit https://www.mouser.com/new/amphenol/amphenol-t6743-40k-e-automotive-co2-sensors/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de Amphenol Advanced Sensors

2026 - Amphenol Advanced Sensors est un innovateur de premier plan dans les technologies de détection avancées et les solutions de mesure intégrées innovantes personnalisées pour les applications réglementaires et industrielles, créant de la valeur en fournissant des informations critiques pour les décisions de données en temps réel. L'entreprise propose un vaste portefeuille de mesures de détection, notamment la température, la pression, l'humidité, le CO2 et la poussière.

Amphenol Advanced Sensors — une entreprise de marques leaders du secteur telles que Thermometrics, NovaSensor et Telaire — offre une expertise de domaine à la pointe de l'industrie, une personnalisation rapide, une capacité de fabrication de classe mondiale et des relations clients durables afin de fournir la plus grande valeur en termes de coût de possession à ses clients sur les marchés de l'automobile, des équipements lourds, des dispositifs médicaux, des HVAC industriels et de l'électronique.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764