Mouser Now Shipping Insight SiP ISP3080 UWB Bluetooth LE Module for Real-Time Location Applications
September 9, 2024—Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor of the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the new ISP3080 ultra-wideband (UWB) Bluetooth® Low Energy (BLE) module from Insight SiP. The ISP3080 is a highly miniaturized module that is a perfect stand-alone ranging solution for consumer, industrial and medical real-time location systems (RTLS), access control, and indoor positioning applications.
The Insight SiP ISP3080 UWB Bluetooth LE module, available from Mouser, combines a Qorvo QM33110 UWB transceiver and a Nordic Semiconductor nRF52833 multi-protocol chip to create a 2.4 GHz wireless system on chip (SoC), integrating a 32-bit Arm® Cortex® M4 CPU, 512 kB flash memory and 128 kB RAM, together with BLE and dual-band (5 and 9) UWB antennas, to offer global coverage in a single device. Despite its small size (12 x 12 x 1.5 mm), the module integrates decoupling capacitors (38.4 MHz crystal for UWB, 32 MHz and 32.768kHz crystals for BLE), DC-DC converters, RF matching circuits and two antennas in addition to the wireless SoCs. Low power consumption and advanced power management enable battery lifetimes of up to several months on a single coin-cell battery.
Mouser also offers the Insight ISP3080 development boards, which can be used as stand-alone PCBs or included in an evaluation kit. These boards provide a full hardware and software development environment for the ISP3080 module.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/insight-sip/insight-sip-isp3080-modules/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - Insight SiP is a fabless RF system-in-package (SiP) company that provides turnkey design services and creative packaging solutions. Based on a SiP approach, the company makes complex RF systems easy to integrate into any existing or future portable application. Insight SiP contributes to reducing its customers' product development cycles and accelerating their products' release-to-market.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.