STMicroelectronics STM32WL55xx Long-Range Wireless MCUs Now at Mouser

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


STMicroelectronics STM32WL55xx Long-Range Wireless MCUs Now at Mouser

December 30, 2020 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the STM32WL55xx 32-bit wireless long-range microcontrollers from STMicroelectronics.

ST's STM32WL55xx microcontrollers embed a powerful and ultra-low-power LPWAN-compliant radio solution that allows for LoRa®, (G)FSK, (G)MSK, and BPSK modulations. The STM32WL55xx microcontrollers are are based on the high-performance Arm® Cortex®-M4 32-bit RISC core operating at a frequency of up to 48 MHz. The core implements a full set of DSP instructions and is complemented by an Arm Cortex-M0+ microcontroller. Both cores implement an independent memory protection unit (MPU) that refines the application security.

Applications for the STM32WL55xx devices include a wide range of low-power wide area network (LPWAN) wireless applications in industrial and consumer Internet of Things (IoT).

For more information, visit https://www.mouser.com/new/stmicroelectronics/stmicroelectronics-stm32wl55xx-mcus/.

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de STMicroelectronics

2026 - STMicroelectronics est une société mondiale indépendante de semiconducteurs et un leader pour le développement et la fourniture de solutions de semiconducteurs dans l'ensemble du spectre des applications microélectroniques. Combinaison inégalée de silicium et d'expertise système, de puissance de fabrication, de portefeuille de propriété intellectuelle (PI) et de positions de partenaires stratégiques, STMicroelectronics est à l'avant-garde de la technologie du système sur puce (SoC)) et ses produits jouent un rôle clé dans la facilitation des tendances de convergence actuelles.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764