Same Sky Thermoelectric Generators, Now at Mouser, Enable Energy Harvesting for Low-Power Applications

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


March 3, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking Thermoelectric Generators (TEGs) from Same Sky.

Utilizing the temperature difference between the hot and cold of the module to generate usable power, the Same Sky Thermoelectric Generators offer output power from 5.4 up to 21.6 W in packages from 30 x 30 mm to 56 x 56 mm with profiles as low as 3.5 mm. They are ideally used in applications where waste heat is present, like industrial processes, to recover energy that would otherwise be lost.

These TEG modules feature silicone sealing, continuous maximum hot side temperatures up to 300°C, and graphite pad options for a simplified thermal interface. The models also carry open circuit voltages from 8 to 17.7 VDC and AC resistance from 0.25 up to 4.2 ohms measured at 27°C and 1000 Hz.

Applications for the TEG modules include wearables, remote monitoring systems, microelectronics cooling, and geothermal energy.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/same-sky/same-sky-thermoelectric-generators/.

 
 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764