NXP LPC82x 32-Bit Arm Cortex-M0+ Microcontrollers, Now at Mouser, Offer Value, Integration and Performance for Entry-Level Applications

Communiqué de presse sur les nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


December 20, 2023 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the LPC82x 32-bit Arm® Cortex®-M0+ microcontrollers from NXP Semiconductors.

The LPC82x microcontrollers are designed for higher integration over the LPC81x MCUs, with a larger memory footprint that doubles maximum flash and SRAM size. The LPC82x offers three select peripherals to ease the transition into the 32-bit space. Furthermore, the switch matrix allows users the flexibility to map pins accordingly to simplify component routing on a PCB.

The NXP LPC82x MCUs feature a SCTimer, which can be configured to generate a variety of timing or PWM waveforms without the intervention of the CPU. To simplify serial communication requirements, the pattern match engine can be configured to generate interrupts from user-configurable Boolean operations on its eight pins. The LPC800 series shares critical pinouts through the range of subfamilies and packages, and customers can easily swap or scale packages and subfamilies as required.

Applications for the LPC82x microcontrollers include automotive, industrial, mobile, smart city and smart home. 

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/nxp-semiconductors/nxp-lpc82x-mcus/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de NXP Semiconductors

2026 - NXP Semiconductors permet des connexions et une infrastructure sécurisées pour un monde plus intelligent, faisant progresser des solutions qui rendent la vie plus facile, meilleure et plus sûre. En tant que leader mondial de solutions de connectivité sécurisées pour les applications intégrées, NXP stimule l'innovation sur les marchés des véhicules connectés sécurisés, de la sécurité de bout en bout, de la confidentialité et des solutions connectées intelligentes.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764