Mouser Electronics Now Shipping Menlo Micro's MM5230 Small Form-Factor, Ultra-High Performance RF Switch

Communiqué de presse sur les nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


May 29, 2025 - Mouser Electronics, , Inc. the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the MM5230 small form-factor, ultra-high performance RF switch from Menlo Micro.

The Menlo Micro MM5230 RF Switch IC, available from Mouser,  is a high-power device SP4T micro-mechanical switch that operates at a 26 GHz maximum frequency. This RF switch is incorporated into the Ideal Switch® fabrication process and applied to DC and wideband RF/microwave switch applications. This technology enables highly reliable switches capable of handling 25W power. The MM5230 switch IC provides ultra-low insertion loss and superior linearity as an SP4T from DC to 18GHz and greater than 3 billion switching cycles. This RF switch IC offers the power handling and RF performance of an EM relay with the size, weight, reliability, and speed of the solid state.

The MM5230 IC is normally configured as an SP4T, with input on the RFC channel. This RF switch is ideal for switched filter banks and tunable filters, high-power RF front ends, antenna tuning, low-loss switch matrices, and EM relay replacement.

The MM5230 RF Switch is suitable for industries such as defense and aerospace, medical equipment, test and measurement, and wireless infrastructure.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/menlo-micro/menlo-micro-mm5230-rf-switch-ic/

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

About Menlo Micro

2026 - Menlo Micro is on a mission to create a more energy efficient and sustainable world, with an entirely new category of electronic switches. The Ideal Switch eliminates compromises and tradeoffs by combining the benefits of electromechanical and solid-state switches into the best of both worlds. Menlo is bringing more than 99 percent reductions in size, weight, power, and cost to dozens of industries such as medical, aerospace and defense, telecommunications, consumer electronics, industrial IoT, and test and measurement. For more information, visit www.menlomicro.com or follow the company on LinkedIn and Twitter. 

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764