Navitas Semiconductor / GeneSiC G3F SiC MOSFETs, Now at Mouser, Enable EV Charging and Industrial Applications
October 7, 2024 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the Gen-3 Fast (G3F) SiC MOSFETs from Navitas Semiconductor / GeneSiC.
The Navitas Semiconductor / GeneSiC G3F SiC MOSFETs are developed using a proprietary ‘trench-assisted planar’ technology delivering high-speed performance. The technology enables an extremely low RDS(ON) increase versus temperature, which results in low power losses across the complete operating range. Available in 650V and 1200V variants, these MOSFETs are optimized for faster switching speeds, higher efficiency, and increased power density demanded by various applications.
The G3F SiC MOSFETs deliver high-speed, cool-running performance, with up to 25°C lower case temperature. The thermally enhanced TOLL package for the 650V variants offers significant space and thermal management advantages. Meanwhile, the 1200V models provide the power needed for next-generation EVs and industrial applications.
The G3F SiC MOSFETs are used in a variety of applications, including AI data centers, EV roadside superchargers, onboard chargers (OBC), energy storage systems (ESS), and solar power solutions.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/genesic-semiconductor/genesic-g3f-sic-mosfets/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - Navitas Semiconductor / GeneSiC Semiconductor is the only pure-play, next-generation power-semiconductor company, founded in 2014. GaNFast™ power ICs integrate gallium nitride (GaN) power and drive, with control, sensing, and protection to enable faster charging, higher power density, and greater energy savings. Complementary GeneSiC™ power devices are optimized high-power, high-voltage, and high-reliability silicon carbide (SiC) solutions. Focus markets include mobile, consumer, data center, EV, solar, wind, smart grid, and industrial. Over 185 Navitas patents are issued or pending. Over 50 million GaN units have been shipped with zero reported GaN field failures, and Navitas introduced the industry’s first and only 20-year warranty. Navitas is the world’s first semiconductor company to be CarbonNeutral®-certified.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.