Mouser Now Stocking Bourns NX Series Thermal Cutoff (TCO) Devices for High-Density Battery Protection

Communiqué de presse sur les nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


May 27, 2024 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the NX Series thermal cutoff (TCO) devices from Bourns.

Bourns NX Series TCO devices are high-current miniature resettable mini-breakers that employ a high-rated corrosion-resistant bimetal mechanism for improved endurance in humid environments. These devices support current capabilities from 12A to 20A at 60°C. The NX series TCO devices offer a 1.2mΩ and 3mΩ typical resistance. The NX series TCO devices are available with 77°C, 82°C, 85°C, and 90°C trip temperature options, which operate within a ±5°C tolerance. 

The NX series combines high current-carrying capabilities with a very low-profile package at a height of 0.94mm and body width of 2.8mm. These features make this series an ideal overtemperature and overcurrent protection solution for lithium polymer and prismatic cells in high energy density, smaller batteries such as next-generation notebook PC and tablet battery cells, as well as handheld and wearable electronics.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/bourns/bourns-nx-thermal-cutoff-devices/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764