Now at Mouser: Microchip Technology RNBD350 Bluetooth Low Energy Module for Power-Sensitive IoT Applications
September 5, 2024 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the RNBD350 Bluetooth® Low Energy module from Microchip Technology.
Microchip Technology RNBD350 module is based on Microchip’s PIC32CX-BZ3 Bluetooth Low Energy (BLE) System-on-Chip (SoC) that provides a complete solution to implement Bluetooth 5.2 Low Energy connectivity. The module is interfaced with a host microcontroller or microprocessor via a two-wire or four-wire (Flow Control) UART interface with Microchip’s simple ASCII command set for easy integration into most of the applications. In addition, it supports an HCI mode for seamless integration with Linux-based host processors. The host can dynamically configure the RNBD350 module with a few simple ASCII commands or switch to a standardized Bluetooth HCI mode. The RNBD350 module, combined with Microchip’s BLE silicon with the necessary GPIO and an onboard PCB antenna, creates an easy-to-use turnkey solution.
The RNBD350's applications include health and medical devices, sports activity and fitness meters, beacons, IoT sensor tags, remote control, smart energy and home, and industrial control.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/microchip/microchip-rnbd350-bluetooth-low-energy-module/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.