Now at Mouser: Microchip ATMXT640UD maXTouch Touchscreen Controller

Communiqué de presse sur les nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


December 28, 2021 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the ATMXT640UD maXTouch® touchscreen controller from Microchip Technology.

The Microchip ATMXT640UD maXTouch touchscreen controller is optimized for display panels up to 9.7" with up to 32 transmit lines and 20 receive lines and a maximum of 640 nodes. The HA1 variants of the ATMXT640UD are specifically designed for applications where functional safety is required. These devices are IEC/UL 60730 Class B certified and offer unique safety-related features that enable system shut off through an intuitive soft button on a touchscreen, removing the requirement for an external safety certified stop or cancel button and associated microcontroller. The ATMXT640UD allows an appliance to detect touchscreen-related failures and shut down the appliance automatically through various self-test functions.

Applications include human-machine interfaces (HMIs) for industrial, appliance, or medical designs.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/microchip/microchip-atmxt640ud-maxtouch-controller/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser est un distributeur agréé de premier plan, spécialisé dans les composants électroniques et dans des produits d’automatisation industrielle. Avec plus de 6,8 millions de produits provenant de plus de 1 200 fabricants et marques, nous offrons la plus vaste sélection de produits disponibles. Notre division de composants électroniques propose aux ingénieurs‑concepteurs et aux responsables achats une offre dédiée de composants électroniques couvrant des semi‑conducteurs, des composants passifs, des solutions d’interconnexion et des technologies électroniques associées. Notre division d’automatisation industrielle accompagne les entreprises dans la conception, la construction et la maintenance de leurs équipements et processus de production grâce à des solutions récentes comprenant des capteurs, des panneaux de commande, des automates programmables industriels (PLC) et des commandes de moteurs, tous du dernier cri et disponibles pour une expédition immédiate.

Mouser fournit un service hautement performant à sa clientèle, assuré par 28 agences dans le monde, qui offrent une assistance avec langue, devise et fuseau horaire de chaque zone concernée. Nous expédions quotidiennement des produits à plus de 650 000 clients de 223 pays/territoires, depuis notre centre logistique ultramoderne d’une superficie totale de près de 140 000 m², près de Dallas (Texas). Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de Microchip Technology

2026 - Microchip Technology Inc. est un fournisseur de premier plan de microcontrôleurs, de solutions à signaux mixtes, analogiques et Flash-IP, permettant un développement de produits à faible risque, un coût total du système réduit et un délai de commercialisation plus court pour des milliers d’applications client variées dans le monde entier. Microchip, dont le siège social se trouve à Chandler en Arizona, offre une assistance technique exceptionnelle, ainsi qu’une livraison et une qualité fiables.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Kevin Hess, Mouser
Vice-président senior du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les demandes émanant de la presse, veuillez contacter :
Kelly DeGarmo, Mouser
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764