Mouser Now Stocking Diodes Incorporated PI3HDX1212 Signal Duplicator for Multiple Video Displays

Communiqué de presse sur les nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


November 14, 2024 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the PI3HDX1212 12Gbps HDMI 2.1 1:2 Signal Duplicator from Diodes Incorporated.

The Diodes Incorporated PI3HDX1212 12Gbps HDMI™ 2.1 1:2 Signal Duplicator is designed for high-resolution video networks based on HDMI 2.1 standards signal processing. The PI3HDX1212 drives differential signals to multiple video display units. Depending on the mode select pin, the device offers a controllable equalizer, flat gain, and output swing linearity that can be manipulated through pin- or I2C-control. The maximum HDMI data rate of 12Gbps delivers an 8K at 60Hz resolution or 4K at 120Hz, which is needed for 8K HDTV, PC graphics products, and other peripheral devices. For PC graphic applications, the PI3HDX1212 is positioned at the driver’s side and fan out differential signals to multiple display units, such as a PC LCD monitor, projector, and TV. The CTLE equalizers are implemented at the inputs of the redriver to decrease the ISI jitters and compensate for channel loss.

Applications for the PI3HDX1212 include display peripheral boxes, digital signage displays, multi-screen splicing, and projectors.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/diodes-inc/diodes-pi3hdx1212-duplicator/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764