Diodes Incorporated AL5958Q 48-Channel Matrix LED Driver, Now at Mouser, Enables Automotive Heads-Up Displays
November 24, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the AL5958Q 48-channel matrix LED driver from Diodes Incorporated.
The Diodes Incorporated AL5958Q LED driver is AEC-Q100 qualified and supports dynamic applications ranging from no scan to 32 scans when two or more devices are connected. This device features 16 integrated NMOS switches and distinctive multiplex pulse density modulation (M-PDM) technology, which increases the refresh rate of dynamic scanning systems. The AL5958Q driver operates within a 3V to 5V input voltage range and provides 48 constant current sourcing outputs, delivering up to 20mA of high-accuracy current for each LED channel string. The AL5958Q provides good channel-to-channel current accuracy, as well as device-to-device current matching of ±1.5%.
Suitable applications for the Diodes Incorporated AL5958Q driver include automotive environments, such as heads-up displays, central information displays, cluster displays, grill lights, and interior lights.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/diodes-inc/diodes-inc-al5958q-led-drivers/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.