Diodes Incorporated AL58818Q LED Driver with Digital-Color Mixing, Now at Mouser, Simplifies Automotive Dynamic Lighting

Communiqué de presse sur les nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


October 7, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the AL58818Q 18-channel linear LED driver from Diodes Incorporated.

The Diodes Incorporated AL58818Q LED driver features 18 programmable LED current channels, each with internal 12-bit Pulse Width Modulation (PWM) and 6-bit global current dimming for color and brightness control through an I2C or SPI digital interface. The AL58818Q is ideal for up to six RGB LED lighting modules, featuring three programmable banks (A, B, C) for software control of each color, or 18 single-color LEDs with independent dimming for each channel. An external resistor can set up the global output current of all 18 channels. Each channel current can be digitally configured up to the thermal limitation of the package. The AEC-Q100 (Grade 1) qualified device operates over a -40°C to +125°C ambient temperature range and is available in a W-QFN5050-40/SWP (Type A1) MSL level 1 package.

The Diodes Incorporated AL58818Q 18-Channel Linear LED Driver is ideal for applications such as infotainment displays, automotive status indicator lights, touch panels, LCD displays, and automotive interior and exterior lighting.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/diodes-inc/diodes-inc-al58818q-led-driver/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764